製品の品番または品番の一部を入力してください
10:36
今や我々の日常生活にて欠かすことの出来ない存在となった「リチウムイオン二次電池」 その開発初期から携わっておられるスペシャリスト、 山平 隆幸さんをお迎えして、開発秘話などをお聞きしました。
企業や大学に向けて、ムラタの部品を使ったアイデアを広く募集し、共にカタチにし事業化を目指す共創プロジェクト"KUMIHIMO Tech Camp with Murata"。 関係者の本プロジェクトにかける想いを紹介します。
2:04
「FORTELION 24Vバッテリモジュール」導入で高安全、小型化を実現。 今回、株式会社LexxPluss様での導入のきっかけや効果についてお伺いしました。
6:53
エッジAIを活用した高速な画像分類と物体(タグ)検出の事例動画です。
2:31
近年、生産性向上や人手不足解消のために、AGVやAMRの需要が高まっています。 ムラタの「FORTELION 24Vバッテリモジュール」はその活用をサポートしています。
4:27
TVSダイオードは電子部品をESDから守ります。 この動画ではTVSダイオードが必要な理由、使い方、ムラタのTVSダイオードの特長についてご確認頂けます。
2:17
高周波多極コネクタを正しくご使用いただくため、取り扱い時の注意点を紹介いたします。 不具合発生を防止するためにも内容をご参照ください。
4:15