製品の品番または品番の一部を入力してください
6:53
「FORTELION 24Vバッテリモジュール」導入で高安全、小型化を実現。 今回、株式会社LexxPluss様での導入のきっかけや効果についてお伺いしました。
This video explains the general information and features of Silicon Capacitor.
1:07
これからご利用を検討されている方、既にご利用いただいている方、双方向けの動画です。 当システムのご利用により、実現できる機能のひとつひとつについて、ご利用イメージと共に説明いたします。
1:54
センサデバイスの装着手順や注意点をまとめた動画です。 ヘルメットへの装着を例に説明しています。
3:07
Murata’s modules + Skylo’s NTN technology expand the accessibility of satellite connectivity to deliver seamless communication- anytime, anywhere. Discover more about our leading connectivity module here:
1:42
センサデバイスの操作をまとめた動画です。 各種アラート発報時の操作や、充電状態の確認方法を説明しています。
2:43
無線振動センサユニットの組み立て手順と、組み立て時の注意点を動画で説明しております。
1:48