製品の品番または品番の一部を入力してください
6:05
従来の方式と比べ、通信速度がおよそ20倍も速くなる第5世代移動通信規格5G。 5Gをきっかけに高まる部品へのニーズに応えるため、村田製作所でチャレンジしている、超小型で高機能な部品開発への取り組みを紹介します。 ※この動画は、2021年1月末にBSフジ「ガリレオX」にムラタが取り上げられたときのものを13分に短縮した内容になります。
1:30
社会インフラに不可欠な電子部品を通じて豊かな生活を支え、イノベーションで社会課題解決や持続可能な事業プロセスを追求する。そして社会と調和する未来を目指す村田製作所が目指すVISION2030「ありたい姿」を紹介します。
1:38
村田製作所は部品の提供にとどまることなく通信、モビリティ、ウェルネス、あらゆる分野で、社会と調和するさらなる価値の創造を追求し、豊かな社会の実現を目指します。
1:00
複雑化・多様化の一途をたどる市場において、顧客の定義は従来のものから変わってきています。村田製作所では「標準品ビジネス」「用途特化型ビジネス」「新たなビジネスモデル創出」の3層で事業ポートフォリオを考えており、本映像では、新たなビジネスモデルとして、FA向けソリューション、およびオフィスソリューションを紹介しています。
7:01
8:25
2035年までに※、事業活動における使用電力の再生可能エネルギー使用比率目標を100%とし「社会価値目標の達成」「持続可能な社会の実現」を目指す村田製作所。現在進めている「再生可能エネルギーの導入」「省エネルギーシステムの導入」「ムラタの新しい挑戦」の3つの取り組みを紹介します。 ※2024年9月にRE100の達成時期を2050年から2035年に前倒しし、新たにカーボンニュートラル目標を設定することを発表いたしました。 これにより、動画内の2030年度以降の目標には変更されている箇所があります。
5:19