-
FORTELION 24Vバッテリモジュール導入事例 株式会社リコー様 (AGV/AMR編)
「FORTELION 24Vバッテリモジュール」導入でAGVの長時間稼働、作業者の負荷軽減、高い安全性を実現。 今回、株式会社リコー様での導入のきっかけや効果についてお伺いしました。 ※Separate typeは2026年9月時点でNRNDとなっています。
7:47
-
電動工具・園芸工具向けムラタの高出力リチウムイオン二次電池
充電をして繰り返し使えるバッテリはスマートフォン、ノートPC、電気自動車の電源など様々な用途として活用され、身近な存在となってきております。 その活用は今や電動工具や園芸工具にまで広がってきております。
2:35
-
リチウムイオン二次電池に関するご注意
リチウムイオン二次電池は特性上、エネルギー密度が高いこともあり、単体状態のリチウムイオン二次電池を保有することは、大変危険です。
2:19
-
AGV/AMR向けFORTELION 24Vバッテリモジュール
近年、生産性向上や人手不足解消のために、AGVやAMRの需要が高まっています。 ムラタの「FORTELION 24Vバッテリモジュール」はその活用をサポートしています。 ※Separate typeは2026年9月時点でNRNDとなっています。
4:27
-
ムラタのリチウムイオン二次電池の開発秘話と未来に向けて
今や我々の日常生活にて欠かすことの出来ない存在となった「リチウムイオン二次電池」 その開発初期から携わっておられるスペシャリスト、 山平 隆幸さんをお迎えして、開発秘話などをお聞きしました。
10:36
-
FORTELION 24Vバッテリモジュール導入事例 株式会社LexxPluss様 (AGV/AMR編)
「FORTELION 24Vバッテリモジュール」導入で高安全、小型化を実現。 今回、株式会社LexxPluss様での導入のきっかけや効果についてお伺いしました。 ※Separate typeは2026年9月時点でNRNDとなっています。
6:53
-
FORTELION 24Vバッテリモジュール導入事例 ASPINA(シナノケンシ株式会社)様 (AGV/AMR編)
「FORTELION 24Vバッテリモジュール」導入で小型化、高耐久、高安全を実現。 今回、ASPINA(シナノケンシ株式会社)様での導入のきっかけや効果についてお伺いしました。 ※Separate typeは2026年9月時点でNRNDとなっています。
7:24
-
一次電池と二次電池の違いについて
電池は大別すると乾電池のように1回の使い切りきりしか使えない電池「一次電池」とリチウムイオン二次電池のように何度も充電して使える電池「二次電池」の二つに分類できます。
1:24
-
リチウムイオン電池に関するご注意
昨今、ムラタが製造・販売するリチウムイオン電池が、一部の小売店やWEB通販サイトにて、電池単体の状態で販売されていることが確認されております。 (特に「電子タバコ向け」「リチウムイオン電池18650型セット販売」等をうたうケースが見られます。) リチウムイオン電池を単体の状態で一般消費者の方が保有するのは大変危険ですのでおやめいただきますようお願い申し上げます。
7:47
-
FORTELION 24Vバッテリモジュール 導入事例 ugo株式会社様 (サービスロボット編)
「FORTELION 24Vバッテリモジュール」導入でメンテナンスや充電などの作業者負担を減らし業務効率化を実現。 今回、ugo株式会社様での導入のきっかけや効果についてお伺いしました。 ※Separate typeは2026年9月時点でNRNDとなっています。
5:28
-
ムラタのリチウムイオン二次電池
ムラタのリチウムイオン二次電池は小型電子機器,電動工具や家庭用・産業用の蓄電池システムなど幅広い分野で活用されています。低抵抗化の技術に更なる磨きをかけ、ガソリンとエンジンが必要だったアプリケーションの「エンジン技術の電動化」を推進してまいります。
4:31
-
FORTELION 24Vバッテリモジュールのご紹介
ムラタ独自のリチウムイオン二次電池FORTELIONを使用し、且つ鉛蓄電池と同サイズのバッテリモジュール「FORTELION 24Vバッテリモジュール」を開発いたしました。 お使いの「鉛蓄電池」から「FORTELION 24Vバッテリモジュール」に置き換えることでメンテナンスや充電などの作業者負担を減らし業務効率化を実現いたします。 ※Separate typeは2026年9月時点でNRNDとなっています。
6:21
- その他をロード