疲労ストレス計 MF100 健康経営で活用するメリットとは?

9:37

「健康経営を始めたいが、何から取り組めばよいかわからない」 「ストレスチェック後のフォローを、より実効性のあるものにしたい」 「従業員のセルフケアやラインケアを充実させ、職場環境改善につなげたい」 このような課題を持つ総務・人事・健康管理部門の方に向けて、疲労ストレス計 MF100の健康経営での活用メリットをご紹介します。 本動画では、大阪大学招聘教授 倉恒先生が、疲労やストレスを客観的に把握することの重要性を解説。 さらに、東京女子医科大学 武藤先生が、ストレスチェックと疲労ストレス計を組み合わせた活用方法や、従業員のセルフケアを促進する考え方についてお話しします。 疲労ストレス計 MF100は、まずは健康管理室や保健室に1台設置するなど、小さく始めることも可能です。 高ストレス者や長時間労働者へのフォロー、日々の疲労状態の見える化、セルフケアのきっかけづくりに加え、ラインケアや職場環境改善を考える際の参考情報としても役立ち 従業員一人ひとりの健康意識を高め、健康経営を“実践”へつなげるツールとしてご活用いただけます。 見えない疲労を見逃さない。 疲労ストレス計 MF100で、健康経営の次の一歩を。

さらに表示
簡易表示

この動画を共有

埋め込み