製品の品番または品番の一部を入力してください
4:25
発振周波数や発振周波数相関とは何でしょうか? 発振周波数は、振動子を発振回路に組み込んで動作させている状態での実際の周波数を示し、マイコンの特性や外付け負荷容量、実装基板の寄生容量などの影響によって実際の発振周波数が決まります。 発振周波数の測定方法を紹介し、発振周波数相関について説明します。
発振余裕度とは何でしょうか? 発振している状態から発振停止に至るまでのマージンを表したもので、水晶振動子を使用する発振回路において最も重要な項目の1つです。 この発振余裕度の算出方法、負性抵抗の測定方法をご紹介します。
4:54
ドライブレベルとは何でしょうか? 発振回路が動作している状態において振動子で消費される電力を示し、水晶振動子の仕様としても規定されているパラメーターのひとつになります。 ドライブレベルの算出例、ドライブレベルの測定方法をご紹介します。
3:17
水晶振動子の回路評価についてお悩みはありませんか? 水晶振動子の発振回路を不適切な状態で使用すると「起動しない」「通信しない」「誤作動する」といった問題が発生します。 このような不具合を未然に防ぎ、安定的な発振を得るために、豊富な回路評価実績のある村田製作所の回路評価についてご紹介します。
3:49
発振特性と回路定数には、どのような関係があるでしょうか?ここでは発振回路を構成する制限抵抗と負荷容量の値を変更することで、どんな効果があるのか理解します。 各発振特性のバランスを見ながら、最適な回路定数を選定する必要がありますので、制限抵抗と負荷容量を変化させた代表例を示しながら、基本的な回路評価の流れをご紹介します。
5:14
小型水晶振動子をご検討頂く際に、現在お使いの3225サイズPCBレイアウト上へ2016サイズを実装してご評価頂くことが可能です。このセルフアライメントテストについてご紹介します。
0:37