気候変動対策への取り組み――「RE100」の実現に向けて
5:19
2023/12/26
説明
関連動画
2035年までに※、事業活動における使用電力の再生可能エネルギー使用比率目標を100%とし「社会価値目標の達成」「持続可能な社会の実現」を目指す村田製作所。現在進めている「再生可能エネルギーの導入」「省エネルギーシステムの導入」「ムラタの新しい挑戦」の3つの取り組みを紹介します。 ※2024年9月にRE100の達成時期を2050年から2035年に前倒しし、新たにカーボンニュートラル目標を設定することを発表いたしました。 これにより、動画内の2030年度以降の目標には変更されている箇所があります。
さらに表示
簡易表示