製品の品番または品番の一部を入力してください
2:30
Wi-FiルータのWPS機能を使用する場合の設定手順を紹介します。簡単で一番お勧めの手順です。 All-in-One蓄電池システムの設定手順はWPS設定、手動設定、有線LAN接続の3通りありますので、お客様のご利用状況に合わせてご選択して頂けます。
【All-in-Oneくんのいる暮らし】 みなさま!停電への備え、お済みですか? All-in-Oneくんがいれば、停電が起きても、冷蔵庫などご自宅の電気機器へ電力供給をしてくれるため、みなさまの不安を解消してくれます。 All-in-Oneくんのがんばってはたらく姿をご覧ください。
3:14
リモコンからWi-Fiルータを手動接続する設定手順を紹介します。 All-in-One蓄電池システムの設定手順はWPS設定、手動設定、有線LAN接続の3通りありますので、お客様のご利用状況に合わせてご選択して頂けます。
4:38
【All-in-Oneくんのいる暮らし】 ~たよりになるね ためぞうくん編~ 新しい仲間のためぞうくん。いつでもどこでも、みなさまのおうちを優しく守り続けます。 より多くの住宅屋根に対応できるようになりました。 もちろん小型軽量コンパクト。広い温度環境にも対応できます。
3:04
村田製作所のAll-in-One蓄電池システムはつくった電気を「使う」、「ためる」が一台で実現できる蓄電池一体型ハイブリッドパワーコンディショナー。 「安全性」に優れた蓄電池が「停電時の安心」と「電力の有効活用」であなたの暮らしをしっかりサポート致します。
2:52
リモコンとWi-Fiルータを有線LANケーブルで接続する手順を紹介します。 All-in-One蓄電池システムの設定手順はWPS設定、手動設定、有線LAN接続の3通りありますので、お客様のご利用状況に合わせてご選択して頂けます。
2:19