製品の品番または品番の一部を入力してください
This is a modal window.
Beginning of dialog window. Escape will cancel and close the window.
End of dialog window.
This is a modal window. This modal can be closed by pressing the Escape key or activating the close button.
2:01
2018/01/09
PoE(Power over Ethernet)向け絶縁型DC-DCコンバータ MYBSPシリーズは、Ethernetケーブルで最大25.5Wの直流電力供給が可能です。 ACアダプタやAC-DCコンバータが不要となるため、省配線化や、ACコンセント設置工事の削減を実現します。 この製品の魅力を2分の動画でご紹介します。
通信・情報処理を支えるデータセンタの重要性はますます高まっており、大規模データセンタは更なる拡大が見込まれています。 "SmartSociety"において、Datacenterが担う役割とその課題、そしてムラタの貢献を紹介いたします。
0:58