製品の品番または品番の一部を入力してください
1:00
村田製作所は部品の提供にとどまることなく通信、モビリティ、ウェルネス、あらゆる分野で、社会と調和するさらなる価値の創造を追求し、豊かな社会の実現を目指します。
エッジAIを活用した高速な画像分類と物体(タグ)検出の事例動画です。
2:31
TVSダイオードは電子部品をESDから守ります。 この動画ではTVSダイオードが必要な理由、使い方、ムラタのTVSダイオードの特長についてご確認頂けます。
2:17
近年、生産性向上や人手不足解消のために、AGVやAMRの需要が高まっています。 ムラタの「FORTELION 24Vバッテリモジュール」はその活用をサポートしています。
4:27
企業や大学に向けて、ムラタの部品を使ったアイデアを広く募集し、共にカタチにし事業化を目指す共創プロジェクト"KUMIHIMO Tech Camp with Murata"。 関係者の本プロジェクトにかける想いを紹介します。
2:04
村田製作所のAll-in-One蓄電池システムはつくった電気を「使う」、「ためる」が一台で実現できる蓄電池一体型ハイブリッドパワーコンディショナー。 「安全性」に優れた蓄電池が「停電時の安心」と「電力の有効活用」であなたの暮らしをしっかりサポート致します。
2:52
「FORTELION 24Vバッテリモジュール」導入で高安全、小型化を実現。 今回、株式会社LexxPluss様での導入のきっかけや効果についてお伺いしました。
6:53