- 2x
- 1.75x
- 1.5x
- 1.25x
- 1x, selected
- 0.75x
- 0.5x
- Chapters
- descriptions off, selected
- subtitles settings, opens subtitles settings dialog
- subtitles off, selected
This is a modal window.
Beginning of dialog window. Escape will cancel and close the window.
End of dialog window.
This is a modal window. This modal can be closed by pressing the Escape key or activating the close button.
This is a modal window. This modal can be closed by pressing the Escape key or activating the close button.
Wi-Fi 7
1:38
2024/12/10
The imminent rollout of Wi-Fi 7 promises to revolutionize connectivity, making seamless communication essential for the successful management of data transmission. With unparalleled speed, reduced latency, and improved efficiency, this next-generation standard has the potential to simplify design and reduce costs. Look at the evolution of Wi-Fi and its potential for the future.
関連動画
In すべての動画
-
動画を再生 IoTビジネスを加速させるムラタのLPWAソリューション
2017/09/08
IoTビジネスを加速させるムラタのLPWAソリューション
LPWA(Low-Power Wide Area)無線技術は、低い消費電力と長い通信距離が要求されることが多いIoT(Internet of Things)の実現を可能にします。この動画では、LPWAの特徴と活用事例、ムラタのLPWAモジュールの強みをご紹介します。
2:28
-
動画を再生 村田製作所のLPWA戦略 ダイジェスト(CEATEC JAPAN 2017より)
2017/12/28
村田製作所のLPWA戦略 ダイジェスト(CEATEC JAPAN 2017より)
LPWA(Low-Power Wide Area)無線技術は、低い消費電力と長い通信距離が要求されることが多いIoT(Internet of Things)の実現を可能にします。 この動画では、ムラタのLPWAモジュールの3つの強みをご紹介します。 1.LPWAの多様な通信規格への対応 2.これまでの無線通信技術で培ったノウハウ 3.他社との連携によるトータルソリューション
3:04
-
動画を再生 村田製作所のLPWA戦略 フルバージョン(CEATEC JAPAN 2017より)
2017/12/28
村田製作所のLPWA戦略 フルバージョン(CEATEC JAPAN 2017より)
LPWA(Low-Power Wide Area)無線技術は、低い消費電力と長い通信距離が要求されることが多いIoT(Internet of Things)の実現を可能にします。 この動画では、LPWAの用途例と、ムラタのLPWAモジュールの3つの強みをご紹介します。 1.LPWAの多様な通信規格への対応 2.これまでの無線通信技術で培ったノウハウ 3.他社との連携によるトータルソリューション
8:24
-
動画を再生 Type1WG Cat.M1/NB-IoTモジュール 評価ボードの使い方
2020/01/22
Type1WG Cat.M1/NB-IoTモジュール 評価ボードの使い方
村田製作所の小型・低消費電力Cat.M1/NB-IoTモジュール「Type1WG」の評価ボードについて、概要と使い方を紹介いたします。
3:45
-
動画を再生 Type1SC Cat.M1/NB-IoTモジュール 評価ボードの使い方
2020/02/13
Type1SC Cat.M1/NB-IoTモジュール 評価ボードの使い方
村田製作所の小型・低消費電力Cat.M1/NB-IoTモジュール「Type1SC」の評価ボードについて、概要と使い方を紹介いたします。
3:48
-
動画を再生 ムラタ 超小型セルラーLPWAモジュールが実現する未来
2020/04/24
ムラタ 超小型セルラーLPWAモジュールが実現する未来
村田製作所の超小型セルラーLPWAモジュールが、 スマートトラッキングデバイス、シェアリングエコノミー、スマートシティ、スマートホームなどに適したソリューションを幅広く提供することができ、あなたの未来の生活に貢献します。 詳細については動画をご覧ください。
3:45