製品の品番または品番の一部を入力してください
This is a modal window.
Beginning of dialog window. Escape will cancel and close the window.
End of dialog window.
This is a modal window. This modal can be closed by pressing the Escape key or activating the close button.
1:59
2022/01/12
高周波対応(~20GHz)の多極コネクタです。 スマートフォンやウェアラブル端末など通信機器の高機能化・省スペース化に貢献致します。
2023/01/23
高周波多極コネクタを正しくご使用いただくため、取り扱い時の注意点を紹介いたします。 不具合発生を防止するためにも内容をご参照ください。
4:15